This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798EVM:GUI 会停止、无法修改这些值

Guru**** 2560680 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798EVM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448477/bq25798evm-the-gui-stalls-and-the-values-cannot-be-modified

器件型号:BQ25798EVM
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

TI 人好

我的客户使用 EV2300测试带 BQSTUDIO Charger_2_00-bq25798.bqz 的 BQ25798EVM。

我们先关闭了看门狗、但发现当我们开启寄存器的自动更新、然后修改部分寄存器值时、GUI 会自动改回原始值。

当我关闭读取寄存器时、可以在多次修改后成功修改寄存器。 请帮助我了解为什么会出现此问题?  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    GUI 无法同时自动读取和写入。  我通常不使用自动读取、除非我设置为大于10秒、但即使这样、我也偶尔会尝试在读取时同时写入、但写入不完成。

    此致、

    Jeff