This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772EVM-HP:有关 I2C 操作的问题

Guru**** 2530760 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51772EVM-HP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448867/lm51772evm-hp-question-on-i2c-operation

器件型号:LM51772EVM-HP

工具与软件:

您好!

我将使用 LM51772EVM-HP 评估板、并寻求控制输出电压-我连接了电路板上的 AGND 和斜率、以使用 I2C 接口。 我可以成功读取和写入寄存器。 我特别希望动态更改 V_OUT、默认保持在20V、为此、我将0x0C 和0x0D 寄存器(VOUT_TARGET1_LSB 和 VOUT_TARGET1_MSB)值更改为  

0x580x01

这两个引脚分别实现功耗降低一半、而就我所理解的文档而言、这两个引脚应该将输出电压(复位值为0x58和0x02、其中后一个值是 MSB)、但是它仍然保持不变。 这就引出了一个问题:如何使用 I2C 动态设置输出电压? 该文档很晦涩、我还难于找到 SCL 和 SDA 引脚  (但设法找到了它们)

此致、

L.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、L.K.

    感谢您使用 E2E 论坛。

    若要通过 I2C 控制 VOUT、需要将 FB 引脚连接到 VCC2。
    您能否检查并确认您的硬件上的情况是否如此?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Stefan!

    非常感谢您的建议-成功了、我用2引脚跳线连接了 R_FB 和 VCC2引脚、现在我可以使用 I²C μ s 控制 V_OUT。 问题已解决

    此致、

    L.K.