This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:隔离式直流/直流转换器

Guru**** 2449750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447518/ucc28950-isolated-dc-dc-converter

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:UCC28C42

工具与软件:

我的输入电压为100-160伏、Vout=24伏、Pout =180瓦。 我想使用隔离式全桥或推挽式拓扑。 请告诉我最适合我的汽车应用的 IC。 我想知道我的拓扑是正确的、请为此提供评估板电路。 是不是很难设计推挽式或相移全桥、什么是设计中遇到的困难。 请告诉我正确的方向。 我已经不再使用正向转换器、我看到了一种 LLC 拓扑、但请告诉我正确的方法和资源、以便我可以继续下一步。 高效且易于设计的参考设计。 另请说明。 这种直流/直流转换器的任何成本。 请告诉我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的询问已收到并正在接收。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于180W 时的2:1输入范围、您可以执行反激式或转发式。

    您的效率要求是什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    80-85%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的问题正在审核中、我们将在周一答复您的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于80%至85%的效率、您无需使用相移全桥(FSFB)。  FSFB 专用于90%或更高的效率。  在这种情况下,它最类似于更具成本效益,通过推拉和实现您的效率目标。

    您还可以为该应用和您的效率目标使用两个转发的开关。  对于该应用、您也可以在此应用中使用 UCC28C42器件。

    如果您对 UCC28C42或推挽式设计有任何疑问、请在 e2e 中重新发布、并在主题标题中提供您计划使用的器件型号、以便合适的应用工程师为您的设计工作提供支持。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、