This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576HV:LM2576HV

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446305/lm2576hv-lm2576hv

器件型号:LM2576HV
主题中讨论的其他器件:LM2576

工具与软件:

主题:LM2576仿真的 PSPICE 模型问题

尊敬的团队:

在设计物理硬件之前、我目前使用 LM2576的 PSPICE 模型来模拟其行为。 但是、LM2576的 PSPICE 模型无法按预期正常运行、因此我会遇到一些问题。

当我对这个电路进行仿真时、反馈引脚没有影响;输出电压与输入电压保持一致。 此外、将反馈引脚接地也不会导致任何变化。

谢谢、此致、
Rohit Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit、您好!

    我下载了 SNVMB29.zip 、并且能够运行仿真、而不会出现任何问题。 请参阅以下内容:

    我建议为 VIN 和 ON_OFF_N 使用瞬态源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit、您好!

    如果没有其他问题、请点击"Resolved"以关闭该主题。 谢谢!