This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:从 VOUT 偏置的 VIN

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448620/tps43060-vin-biased-from-vout

器件型号:TPS43060

工具与软件:

尊敬的支持团队:
图2中的配置适用于 TPS43060吗?

www.ti.com/.../ssztan7.pdf

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice-K、

    感谢您联系我们。

    可以、同样的概念也可用于 TPS43060。
    只要峰值输出电压保持在38V 以下、两个控制器都可以由它们自己的升压输出电压供电。
    请考虑过冲的裕度、例如在负载突降的情况下。

    此外、您需要确保功率级的输入电压不会降至某个值以下、该值无法再升压至预期的输出电压
    (因为输入电流变得太高、或者因为占空比变得太大。
    也许、为此目的、可在 UVLO 引脚上使用分压器并对其进行相应配置。

    本信函以及任何相关信函中的所有信息均"按原样"在"包括所有缺陷"的前提下提供、并且遵守 TI 的重要声明: http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml

    此致
    哈利