This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM706A0:75V 输入和10A 输出解决方案

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM70880, LM5148, LM5137, LM70860, LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448646/lm706a0-input-75v-and-iout-10a-solution

器件型号:LM706A0
主题中讨论的其他器件:LM70860、LM70880 、LM5148、 LM5085、LM5137

工具与软件:

你(们)好

我们是否有可以支持低于规格的 POL 解决方案?

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  

    可以将 LM70860或 LM70880配对为多相解决方案、以提供所需的输出电流。 问题将在于输出电容负载。 LM708X0的内部软启动时间仅为2.8ms (典型值)、在两种情况下都对输出电容进行充电非常短。 控制器怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Ben)好

    感谢您的大力支持

    您还能提供控制器解决方案吗? 如果还能提供 MOS 解决方案就好了。

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    请关闭此主题并打开新主题。 根据应用、我会尝试使用 LM5148、LM5137或 LM5085。 团队中的某个人可以根据您的控制器需求为您提供帮助。