This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:驱动全桥初级线圈而不是电感器

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51770, LM251772, LM51772, AMC1200, LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448552/lm51772-driving-a-full-bridge-primary-coil-instead-of-an-inductor

器件型号:LM51772
主题中讨论的其他器件:LM251772AMC1200LM5177、LM51770

工具与软件:

尊敬的专家:

是否可以使用带有全桥变压器的 USB PD 控制器 LM51772/LM251772、而不是4开关降压/升压配置? 我们正在考虑使用 LM51772的4个 PWM 信号中的一个、然后按照 TI 在此处建议的那样生成一个半桥驱动器信号:  

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158331/faq-how-to-use-a-dual-input-half-bridge-driver-with-a-single-pwm-signal

或死亡时间

https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZTC74

硬开关全桥。 这不是该器件的预期用途、但会为电隔离应用提供许多可能的可能性、以及非标准输出电压。 如果可能、应该使用3种状态(LM51772 DS 的降压、升压、降压/升压、7.3.1降压/升压控制方案)中的哪一种来获取 PWM 信号? 显然、LM51772应仅保持在1模式、以便为电桥获得不间断 PWM 信号。

其次、对于电隔离应用、电压和电流信息将使用 AMC1200 (从次级侧传输到 LM51772)进行传输、其带宽仅为100kHz。 LM51772中的控制环路是否需要更高的带宽?

感谢您的任何建议。

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    使用 LM51772时、这不可能(很容易)实现、因为4个栅极信号需要单独控制、并且高侧信号不能与反相低侧信号连接。

    因此、根据、需要使用高侧信号、但它不可用作与 GND 相关的逻辑电平信号、而是使用 SWx 作为返回路径、因此可以轻松地连接到另一个控制器-或者需要一个支持高电压电平的控制器。

    您可以使用 LM5177或 LM51770、其将 HOx 信号也用作逻辑电平输出。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    感谢您提供的信息。 LM5177没有 I2C 来控制输出电压、电流限制等、这对我来说很有趣。 我无法在 TI.com 或分销商上找到 LM51770。

    隔离侧通常用于驱动同步整流器、如何使用栅极驱动变压器? 还是快速光耦合器、数字隔离器或用于将高侧信号电平转换到接地的电容器? 数字隔离器将需要调节(www.eetimes.com/.../)

    如果高侧信号电平转换为接地、它会工作吗?

    此致、

    Michael