This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2852:LM2852XMXA-3.3输出+5V

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442620/lm2852-lm2852xmxa-3-3-output-5v

器件型号:LM2852

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户正在使用 LM2852XMXA-3.3将5Vin 转换为3.3V 输出、下面是客户原理图。  

LM2852XMXA-3.3 为固定电压输出、但有时客户电源 LM2852XMXA-3.3会输出5V 电压。  

以下是客户波形输出、客户想知道 LM2852XMXA-3.3在哪种条件下可以输出5V 输出?

谢谢、此致

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    感谢您在 E2E 中提出问题。

    我不知道 LM2852XMXA-3.3可能输出5V 的情况

    您是否知道启动期间流动的负载电流有多大?

    这也有助于通过分析来查看启动期间 SW 引脚电压以及 VIN 和 VOUT 的波形。

    当您说"有时客户对 LM2852XMXA-3.3的供电会输出5V 电压"时、这是否意味着在某些器件上可以重复、或者在同一器件上进行一些加电试验? 如果在同一设备上、它可以在下一次试用中恢复吗?

    故障率是多少?

    我不确定 SNS 引脚悬空是否会导致输出电压过高。 也许值得检查 SNS 引脚和 SGND 的焊接是否正确。

    请告诉我您的反馈。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Andreas:  

    客户只发现一个器件随机输出5V 电压。  它们涉及到5V 随机输出也可能发生在其他器件上。  

    客户希望了解什么条件下的 LM2852XMXA-3.3可以输出5V 电压?

    谢谢、此致

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    感谢您的反馈。

    我怀疑存在永久性损坏(VIN 和 SW 之间短路)。 但是,如果它只是偶然发生,那么我不知道会发生什么。

    不管怎样、目前它只是猜测。 最好收集更多有关故障情况的信息、以便真正了解问题。 如前所述、分析的第一步是在5V 输出情况下启动期间的 SW 信号和负载电流波形。

    此外、我们还可以检查布局、从而排除布局错误。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:  

    您认为我们可以通过 CRP 发送此器件来进行分析吗?

    谢谢、此致

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    恐怕我们无法重现问题。 目前客户最清楚如何重现问题。 我认为如果客户可以收集更多的调试信息、将会更有帮助。 此外、ABA 交换 IC (将 IC 与已知正常的电路板互换)有助于预先排除组装问题。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas、客户

    客户进行了 ABA 交换、输出(5V/3.3V)是随机的。  

    客户仅发现一个器件(750件)存在此问题。 我们是否可以向客户核实哪些信息以找到根本原因?

    谢谢、此致

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    感谢您的更新。

    对于 ABA 交换、这是否意味着在已知正常的电路板上、输出5V/3.3V 是随机的、但之前是稳定且正确的。

    客户是否还尝试在有问题的主板上放置已知良好的设备?

    如前所述、SW1、SW2引脚信号波形以及5V 输出情况下的负载电流有助于进一步分析该问题。

    此致、

    Andreas。