This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923653:32V 输入、45V 和140mA CC 输出时的 SMPS 故障

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447589/tps923653-smps-failure-at-32v-input-with-45v-and-140ma-cc-output

器件型号:TPS923653

工具与软件:

Steven、您好。

我使用 TPS923653DRRR 开关 IC 构建了一个原型 SMPS。 我将开关频率设置为415kHz、输出140mA 恒定电流、我的主电感器是22uH。 我想驱动16个串联的 LED (总共45V)、并将输入电压设置为32V。 一切都很好。 一段时间后、我开始摆弄输入连接器、我多次连接并断开输入电压。 第3次重新连接后、SMPS 正常、但第4次出现故障。 SMPS 不再提供任何电压、它会消耗大电流、开关 IC 起到死区短路的作用、开始产生烟雾。 我看到芯片在 SW 引脚附近的一个角落呈红色亮起、因此我猜 SW MOSFET 发生了短路故障、但我不确定这一切是怎么发生的。

您能不能帮我弄清楚故障机制是什么、什么原因可能导致此问题、以及它是如何导致 IC 损坏的? 为了在将来避免这种失效模式、我应该做些什么?

谢谢!

Jakab

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakab:

    您能展示一下您的原理图吗? 如果需要、我们可以通过电子邮件进行交谈。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    感谢您快速回复、希望您可以在此处打开我的原理图:

    Schematic.png

    我还保存了一个缩写的 BOM:

    BOM.png

    如果可以访问这些链接、请告诉我、

    谢谢!

    Jakab

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakab:

    有。 我可以访问这些链接。 我想通过电子邮件与您交谈、以获取更详细的信息。 对您来说合适吗?

    我已经在 E2E 论坛上向您发送了一个友好请求。 如果您可以通过电子邮件与我交谈、请 接受。 然后我将通过这个论坛上的私人消息向您发送我的电子邮件地址、让我们通过电子邮件继续通话 谢谢。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    谢谢、太好了、我期待您的电子邮件通知、

    谢谢!

    Jakab

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakab:

    我已经通过此论坛上的私人消息向您发送了我的电子邮件地址、我们继续通过电子邮件进行对话 谢谢。

    此致、Bess

    Steven