This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:在3节电池设置中采用偶数电池放电

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447313/bq77915-even-cell-discharging-in-3-cell-setup

器件型号:BQ77915

工具与软件:

我们使用3节电池的设置。

充电、放电、保护等一切正常。

除了3个串联电池单元中的中间电池在闲置几天时会放电。 中间的电芯仅与它有此连接来进行平衡。

我们已将43R 替换为0r。 问题出在哪里呢? 我尚未在电池和 VCx 引脚之间添加1k Ω 电阻。 将43R/0r 替换为1k Ω 可以解决此问题吗?

在平衡时、奇数电池被平衡在一起、偶数电池被平衡在一起。 中间电芯将被平衡至多大的基准电压? 它们是否会与奇数电池的电压平衡,但在不同的时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jomon、您好!

    除非检测到充电电流、否则电池根本不会平衡。 因此、我认为在这种情况下不会进行平衡。 您可以尝试更换43欧姆的电阻器进行快速测试。

    您是否可以测量电池组周围的泄漏电流、我认为电池单元可能从其他一些外部元件泄漏。

    您还可以更换电池、以防电池出现故障。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    我已经弄清楚了。

    我不应该用0r 代替43R。 平衡电路的内部电阻约为12-20R。 建议仅用于大约50mA 的平衡电流。 当我使用0r 时、均衡电流高于此50mA 限制。

    在这种情况下、均衡电流将为4.2V /(12R + 0R + 0R)、高于限值。

    每个周期后的观察结果是、充电完成时电压最低的电池单元将继续通过内部电路放电、并最终下降电压。 在测试期间、电压在24-36小时内从3.99下降到3.56。 其他电芯在这些小时内具有4.12的稳定电压。

    修复方法是使用43R、并将均衡电流保持在50mA 的阈值以下。 对其进行了几天的测试、看上去一切正常。

    非常感谢您的支持。