This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317HV:使用 DAC 动态调整输出电压、这可行吗?

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446841/lm317hv-dynamically-adjust-the-output-voltage-with-a-dac-is-this-possible

器件型号:LM317HV

工具与软件:

我需要获得稳定的直流电压、但它将具有不同的值、具体取决于数字设置。 为此、我曾考虑使用 DAC。 对于开关稳压器、通过一个电阻器将 DAC 的输出轻松地置于 FB 引脚、但对于 LM317HV、则不是很重要。 这里有任何应用手册吗?

谢谢!

豪尔赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorge:

    我们拥有以下内容: (+)为您的稳压器提供应有的裕量- Precision Hub -存档- TI E2E 支持论坛

    我认为 LM317HV 的工作方式应该类似、不同之处在于由于 LM317HV 而非现代器件中底部电阻器上的电压调节、因此 DAC 代码与输出电压趋势之间的关系将与上述情况相反-如果 DAC 代码增加、则 LDO 输出将升高而不是降低。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢尼克

    这正是我需要了解和在一些说明性说明中看到的 、但正如您说的 Vref 所在点的差异一样。

    我将通过计算来查看是否能提供可行的结果。

    非常感谢。