This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:12-24@20A 和12-48@10A

Guru**** 2814785 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448288/lm5122-12-24-20a-and-12-48-10a

器件型号:LM5122

工具与软件:

我需要使用12-24V@20A 和12-48V@10A。 实际输入为10-16V (可能由电池或交流发电机供电)。 我熟悉降压稳压器、但不熟悉升压稳压器。 您能推荐一个好的参考吗?

LM5122是否是实现此目的的好选择?

我还有很多其他问题、我希望这种基准能够解答:如何确定我需要多少个 IC (例如、48V 的 IC 为4个、24V 的 IC 为8个、基于~3A/IC iC)? 我想馈送这多个相位吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JT、您好!

    感谢您使用 e2e 论坛。
    LM5122应该非常适合此应用、因为它符合规范并且支持多相。

    下面是一个600W 四相参考设计、可能会解答您的一些问题:
    https://www.ti.com/tool/PMP11112

    由于您的两种设计规格(24V@ 20A 和48V@ 10A)具有相同的输出功率、因此我会对这两种应用使用相同的相位数量。
    要检查的重要器件是电感器和 MOSFET、因为它们需要支持电流和电压额定值。

    可帮助您设计应用的其他资源包括我们的 LM5122快速入门计算器:
    https://www.ti.com/tool/download/LM5122-BOOST-CALC

    和功率级设计人员将:
    https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、
    Niklas