This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:接地系统说明

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447468/bq35100-ground-system-explanation

器件型号:BQ35100

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我想使用 BQ35100来测量 Li-SOCl2电池。
在 BQ35100数据表的第10节"布局"中的"10.2.1接地系统"点下是所述系统接地的理想接地系统。
这意味着 接地分为低电流接地和高电流接地。

我的问题是:

这种接地系统是为了什么目的使用的? /该系统是否完全有必要使用 BQ35100进行准确的电池电量监测?

如果在设计中有其他 IC、我将如何实现接地系统?

  -直流/直流转换器等组件是否可以连接到低电流接地?

  -高电流接地是否只用于负载本身?

对此、我们深表感谢。

 此致、

Max Dobbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    两个接地系统的目的是允许分离器件的敏感元件、并使其免受将连接到负载的高电流路径的影响。  如果设计中其他 IC 不直接连接到高电流路径、我认为它们可以包含在低电流接地端。 我们建议为负载和可以访问高电流的组件(例如 ESD 二极管)使用高电流接地。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    感谢您的快速回复。  

    我还有一个关于两条接地路径的连接的后续问题。
    我需要使用一个0欧姆电阻接地。 根据我对数据表的理解、连接位置应靠近电流感应电阻器。

    我的问题是:
    我应该将接地连接到感应电阻器的哪个端子?

    BQ35100的数据表显示了 GND 和 BAT-之间的连接(下图)

    BQ35100的 EVM 显示了 GND 和 PACK-之间的连接(下图)

    我确实认为数据表中的标记错误、我应该连接 GND 和 PACK-  

    你怎么看?

    此致、

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我认为0欧姆电阻器应该放置在基于 EVM 的 GND 和 PACK-之间。  

    此致。

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!