This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:TPS2595不触发短路保护

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2595, TPS5450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444295/tps2595-tps2595-does-not-trigger-short-circuit-protection

器件型号:TPS2595
主题中讨论的其他器件: TPS5450

工具与软件:

我们使用 tps2595为器件提供欠压、过压和短路保护。 欠压和过压保护功能正常、但我们面临的问题是短路保护。 当我们将5V 和 GND 引脚短接在一起时、我们观察到 TPS5450DDAR 降压转换器周围的区域非常热、因此我们必须消除短路。 我们怀疑我们的系统中的短路保护功能不起作用。 因为如果触发短路、那么系统应该完全断电、并且任何元件都不应该变热或损坏。 e2e.ti.com/.../Schema-2024_2D00_10_2D00_28.pdfI附加了原理图以供参考。 我们将感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人来回应? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zunuran:

    执行此短路测试时、您检测到的电流大小。 eFuse 是否执行自动重试?  TPS5450是否执行热关断?

    根据我对您的说明的理解、您发现升压转换器的输出端发生了短路、降压转换器之前的电源开关发生了短路。 转换器应该进行过流限制。

    为了确认问题是否由电子保险丝引起、您可以通过电子保险丝检查 Vin、Vout 和电流。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉这么晚才回复。 我正忙于其他的测试工作。 因为是9V、1A 电源、所以即使发生短路、电流也不能超过1A。 但我确实观察到了电压行为。  

    10.27V 输入电压、10.27V 输出电压(当没有短路时)。
    9.73V Vin、6.31Vout (当出现短路时)。

    确定问题在哪里是有帮助的吗? 在我看来、在短路期间没有元件会损坏、但 TPS5450会变得非常热。

    我是否应该分别添加具有12V、5V 和3.3V 电压轨的保险丝来解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zunuran:

    [报价 userid="547159" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444295/tps2595-tps2595-does-not-trigger-short-circuit-protection/5554978 #5554978"]10.27V 输入电压、没有短路时的10.27V 输出电压。
    9.73V 输入电压、6.31V 输出电压(当出现短路时)。[/报价]

    我假设该测量值靠近电子保险丝(TPS2595)的引脚。 器件不会对1A 电流提供短路保护。 该器件中的短路保护需要高得多的电流。

    如果您从电源获得9.73V 电压、这意味着电源仍然不提供1A 电流、否则它将进入恒定电流模式并降低电压。 (假设您的电源仅支持9V/1A)这意味着、您很可能正在执行过流测试、而不是短路测试、并且器件会限制电流、而这会导致器件的功率耗散较高、从而导致发热、然后我预计器件会进入热关断状态。

    请检查所有结果。 此外、对于 TPS5450器件、如果您有任何具体问题、请创建另一个具有正确器件型号的问题、以便该器件专业团队可以检查您的问题。

    此致、
    Arush