This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:UCC256601

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441010/ucc25660-ucc256601

器件型号:UCC25660

工具与软件:

LLC 电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pertti:

    您能解释一下您的问题吗?  

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我们现在已使用 OnSemi FSFR2100控制器和 Magnetica 变压器1860.0160开发了 LLC 电源(输入395V;输出24V 300W)。
    OnSemi FSFR2100现已停产、因此我们需要使用其他控制器重新设计、只需少量更改即可。
    我使用了 TI WEBENCH、建议使用 UCC256601控制器、但不建议使用任何现成的变压器。
    TI 有一个 EVA 板 UCC25660EVM-064、但其输出仅12V、我们需要24V。
    是否可以修改此板以获得24V 输出、或者您是否有另一个具有24V 输出的 UCC256601的 EVA 板?
    我可以将 Magnetica 变压器与 UCC256601控制器配合使用吗?
    或者、您对实现最佳结果有何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pertti:

    PMP2363 非常接近您的需求。 这可能是您的最佳起点。  

    我希望这能解答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    看起来很好。 我可以从哪里购买这些产品?

    BR, Pertti.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pertti:

    我们的参考设计通常不提供销售、但我们确实为您提供了开始您自己设计所需的一切。 您是否有可以为您提供帮助的当地销售联系人?