This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25176J:使用 BQ25176J 查询电池充电百分比状态

Guru**** 2558170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25176J, BQ27Z746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447394/bq25176j-inquiry-about-battery-charging-percentage-status-with-bq25176j

器件型号:BQ25176J
主题中讨论的其他器件: BQ27Z746

工具与软件:

您好!

我们将 BQ25176J 用作电池充电器。

是否可以使用 MCU 获取电池的充电百分比状态? 如果是、您是否可以建议 BQ25176J 上的哪个引脚提供该信息?

如果无法做到、您能否推荐提供此功能的替代 IC?

谢谢!
Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav

    很抱歉、但无法使用 BQ25176J 完成。

    我们有独立的电量监测计 IC、但不具有集成电量监测计的电池充电器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    非常感谢您的答复。

    我们有单独的电量监测计 IC

    请分享电量监测计 IC 的兼容器件型号。

    [报价 userid="8507" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447394/bq25176j-inquiry-about-battery-charging-percentage-status-with-bq25176j/5550961 #5550961"]但不包括具有集成电量监测计的电池充电器。[/QUOT]

    您能否分享一些可连接  BQ25176J 的参考设计? 使用电量监测计 IC、而不会出现任何问题。

    谢谢!

    Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    以下公式是否适用于 BQ25176J?

    谢谢!

    Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav

    除非需要 QFN 封装、否则 BQ27z746可能会更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    感谢您的建议。

    您能否说明  BQ27z746的"PACK"引脚的应用? 我需要在何处连接它?

    谢谢!

    Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav

    您能否说明  BQ27z746的"PACK"引脚的应用? 我需要在何处连接它?

    PACK 引脚将连接到 BQ27Z746 S2/S1开关的电池充电器侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    PACK 引脚将连接到 BQ27Z746 S2/S1开关的电池充电器侧。

    我找不到 S2/S1开关。 请提供建议

    谢谢!

    Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S2是 CHG FET、S1是 DSG FET --您的原理图是正确的连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bill 的支持和建议。

    谢谢!

    Gaurav