This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:IMON 引脚电压保护问题

Guru**** 2928550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448340/tps1663-imon-pin-voltage-protection-question

器件型号:TPS1663

工具与软件:

我正在使用 TPS1663电子保险丝开发一个负载检测电路、想知道如果在 IMON 引脚上将超大电阻器接地、如果有任何元件损坏风险、我可能会遇到什么情况。  

给定我的预期峰值电流后、我应该放在那里的电阻器的最大值(根据数据表)为22k。 ~、我对系统电流的粒度测量不感兴趣、而是改用该引脚在几乎任何电流消耗情况下驱动比较器(我的目标是检测 10mA)。  

因此、我在该引脚上接了带1M 的电路。 然而、考虑到我的预期峰值系统电流为6A、我知道该器件将尝试将电压驱动至该引脚的北100V、同时被内部齐纳二极管钳制。

除了数据表中的内容、是否有其他文档可用于说明内部齐纳二极管的稳健性或电子保险丝中电流源的行为?  

谢谢!

Taylor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tylor、

    选择 Rimon 电阻时、请考虑 VIMON 引脚绝对最大电压。

    您可以使用产品页面中的设计计算器进行 检查。

    我们不建议超出绝对最大额定值、因为这可能会导致可靠性问题。

    谢谢  

    Amrit