This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21540:正在寻找双路栅极驱动器

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449626/ucc21540-looking-for-dual-gate-driver

器件型号:UCC21540

工具与软件:

尊敬的专家:

客户希望将此基于二极管的整流替换为同步整流:

输入为264VAC 峰值、频率为30kHz +/-12kHz。 输入为方波。

您是否认为 可以使用 UCC21540? 或者、 根据 这些 要求、您可以推荐其他双通道栅极驱动器吗?

谢谢你。

此致、
阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:

    UCC21540是一款双通道隔离式栅极驱动器。 您可以将其用于驱动30kHz 同步整流器、但 与现有的二极管整流器解决方案相比、它还需要2个外部 FET、一个控制电路和用于隔离通道的电源。  

    您可能需要查看 TI 内部是否有能够处理264V 的集成器件。 有一些非隔离式栅极驱动器表面上可以承受600V 电压。

    此致、

    Sean