This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:LM3409HV 的设计问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441822/lm3409hv-the-design-issue-for-lm3409hv

器件型号:LM3409HV

工具与软件:

您好!

我们将 LM3409HV 用于 LED 驱动器、其输出电流最大为3.5A。  

现在、LED 在接通电源时亮起、LED 将在10分钟后熄灭、我们将 EN 下拉约10秒、LED 将正常亮起。

Plesae 请参考下面的原理图并建议如何解决这个问题、谢谢。

e2e.ti.com/.../5775.LM3409HV.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:  

    听起来器件正在进入热关断状态。  热关断阈值为具有迟滞15°C 的160°C (这两个值均为典型值)。 在热关断期间、PFET 和驱动器被禁用。 IC 主动冷却时是否会出现此现象?

    谢谢!

    Jaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jaron、

    分流 NMOS 的开关速度与电感值成正比。
    在电感增加后、在 NMOS 的高电平时间期间、LED 处于充电过程中(即 LED 未处于关断阶段)。
    但如果电感太小、 当 NMOS 打开时(我们不希望这种情况)、LED 将具有相对较长的充电时间。
    希望您可以帮助我们配置组件或参数。

    分流 NMOS 的开关速度与电感值成正比。 在电感增加之后、

    在 NMOS 的高电平时间内、 LED 处于充电过程中(即 LED 未处于关闭阶段)。

    但如果电感太小、 当 NMOS 打开时(我们不希望这种情况)、LED 将具有相对较长的充电时间。

    希望您可以帮助我们配置组件或参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不明白这里有什么问题。 这与您的原始问题或新问题完全相关吗? 您能更具体一点吗?

    谢谢!

    Jaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jaron、

    抱歉、我的意思是、您能帮助宣传 MOFSET 和 电感规格吗? 从而避免 MOSFET  热关断问题、以下是

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../2746.LM3409HV.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jaron、

    请帮助提供  MOFSET 和 电感规格。 谢谢、我们可以为该设计选择合适的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:  

    我仍然不明白你在问什么。 该器件是 MOSFET 控制器、没有内部 MOSFET、我不确定您参考的是什么电感规格。 请查看数据表第9.2节 典型应用、您可以看到用于不同应用的不同 FET 的一些示例。  

    谢谢!

    Jaron