This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB564:如何避免 I2C NAK?

Guru**** 2846100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446932/tusb564-how-to-avoid-i2c-nak

器件型号:TUSB564

工具与软件:

您好!

我的客户报告他们符合 I2C NAK 行为、我是否可以知道 TUSB546会导致 I2C NAK 的情况?

以及如何解决该问题?

请提供建议!

谢谢、此致、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    您能展示一下客户原理图吗? 如果 I2C 线路处理不正确、则可能是导致问题的原因。

    您是否能够在正确的 I2C 地址检测器件?

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复! Shane。

    根据客户侧的检查、问题是多路复用器电压降过低(2V)导致的。

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    感谢您的更新。 我会将这标记为已解决、如果我最后需要其他东西、请告诉我

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shane。

    是的、您可以关闭此 TT。

    祝你度过美好的一天!

    此致、Tiger