This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:TPS6508641RSKT 降压转换器2 -0.85V 压降

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448890/tps650864-tps6508641rskt-buck-2--0-85v-drop

器件型号:TPS650864

工具与软件:

你(们)好、

我正在使用 TPS6508641RSKT - 用于我的 Xilinx FPGA 的降压2 [0.85V、1.3A ]   

其要求 VCCBRAM 容差为3%  

可接受:0.8245V 最小值

根据数据表第11页、 最坏情况降压稳压器2下限=-30mV   

结果将 = 0.82V 和 AM 使用电源开关: TPS22920YZPRB。 RDS on = 7.3m Ω。  在1.3A 负载下、它会导致9.53mV 的压降。

最后到 VCCBRAM 得到0.809V , FPGA 的电源是不够的。 请告知如何缓解此问题?

 

此致、

Ajay S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    感谢您的咨询。 30mV DC 输出精度仅适用于输出负载电流< 100mA 的 DCM 模式。  

    您能否介绍一下您在 TP3 (P_VCC_0V85)处测量的量以及输出电流是多少?

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathish:

    感谢您的及时回复。

    实际上我们处于开发阶段。 PCB 设计正在进行中。 根据 Xilinx 功耗估算器 、0.85V 驱动1.31A 负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    在1.3A 负载电流下、我们可以忽略来自纹波的输出精度。 电源开关上的压降可能超过10mV (最坏情况)。

    但请注意、我们尚未针对低于1V (高负载电流下)的 PMIC 输出电压精度进行完全表征。

    PMIC 输出电压的精度为2%、使用输出后的电源开关、它将处于0.833V、存在 VCCBRAM 的最低电压要求。  

    您能告诉我在此处使用电源开关的原因吗? 您还能看看其他一些具有较低 RON 的电源开关选项、例如 TPS22998吗?

    Sathish