This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC33410:器件上电后、输出不稳定

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC33410, UCC33420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447529/ucc33410-output-is-not-stable-right-after-the-device-is-powered-up

器件型号:UCC33410
主题中讨论的其他器件: UCC33420

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户测试了 UCC33410的新产品。

他们发现输出在上电后立即不稳定。 (它是随机发生的。)

请参阅下面的波形、VCC 在400ms 左右不稳定、然后它被启用。

您能建议我改善这种症状吗?

我还附上了原理图、请审阅它。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase、请在下面查看我的原理图审阅和要点:

    原理图:

    -请将 C1更新为 A 0402 15nF  50V X7R 电容器。 该电容器对于实现出色性能至关重要、因为它在基波 Fsw 处提供低阻抗。 该电容将改善启动、浪涌电流、调节并降低 EMI。

    -将0402 15nF 电容器连接到(VINP-GNDP)引脚旁边。 将其放置在尽可能靠近引脚的位置、以获得最佳性能。

    -添加一个  0402 15nF  (VCC - GNDS)引脚旁边输出侧的50V X7R 电容器。 同上。

    -铁氧体磁珠:对于低 EMI (如果这是一个优先事项),我们建议添加一个2.2uH 的 DM 电感器与良好的电流速率(建议: 74479763222或74479275222根据功率需求)。

    -22uF 16V 输入和输出端看上去正常。 对于小尺寸封装、我建议使用22uF、0805、10V PN:GRM21BZ71A226ME15L。 直流偏置较低(10V)、但它会减小占用空间。

    -此更新(特别是0402 15nF 电容器)应该可以解决您的问题。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的曼努埃尔:

    感谢您的支持。

    按照您的建议、我的客户再次进行了测试、但仍观察到类似的输出。

    他们认为、上电时可能会发生一种故障情况、因为在 FLT 引脚上观察到与输出相同的波形。

    另一方面、即使测试的是相同的 PCB、相同的 IC、故障周期也是随机的。

    您是否有解决此问题的建议?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chase、请参阅下面我的反馈。

    -首先,请将您的布局与上面建议的更新的更改共享以供审查。 请确认在输入和输出引脚旁边使用了0402 15nF 电容器。 以下是 UCC33410 EVM 的良好布局示例。

    -其次、请拍摄 UCC33410器件上的标记图片、以确认您所使用的器件的 PG 版本。

    第三,您能确认 Ta 这件事发生了吗? 这是在环境温度 Ta=25C 下发生的吗? 还是较低的 Ta 温度?

    -负载条件是什么? 这是空载吗?

    -启动的顺序是什么? 黄色和绿色波形(VINP-GNDP)和(EN/FLT-GNDP)是否分别为黄色和绿色波形? 您是否在 EN/FLT 引脚或10k Ω 电阻器(R1的左侧)之前探测?

    -您所使用的 PG 版本具有如下所述的限制。 要成功启动、器件需要按照下面所述的顺序启动。 在您的情况下、VINP 在10千欧电阻之前短接至启用。 然而、这不应该发生在 Ta=25°C 时。 您可以尝试以下操作:

    a.按照顺序、在10k Ω 电阻器之前或之后直接施加+5V 电压(直接在 EN/FLT 引脚上)、然后施加 VINP。

    b:我怀疑 FB 会限制浪涌电流、而这可能会影响启动序列。 再次尝试移除 FB。 您可以尝试先将 VINP 短接以启用、如果这不起作用、请尝试按照 a 中所述的顺序进行操作

    -最后、我们将于2018年12月12日向市场发布 UCC33420、其带有可克服此限制的最终 PG 版本。 如果需要、我们可以向客户发送样片。 只需用电子邮件给我发送一条私人消息、我就可以将您重定向到我的团队。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、请将10k Ω 电阻器替换为18k Ω 或更高的电阻器、以便确保正确监控 FLT。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的曼努埃尔:

    感谢您的支持。

    我会在收到客户的反馈后立即发布。

    您说过 我们将于2018年12月12日发布 UCC33420 (即将其最终版本 PG)、以克服此限制。

    UCC 33410是否也是如此? 我会发送朋友请求请求。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    我们可以通过 OTP 对其中一个 UCC33420器件进行编程、从而将输出电压更改为3.3V/3.7V。

    谢谢你