This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54628:FMEA &放大器;EMC

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54628

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443975/tps54628-fmea-emc

器件型号:TPS54628

工具与软件:

大家好!


我对 TPS54628有一些疑问。

(1)是否有 FMEA?

(2)是否有 EMC 测试结果?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、由于美国节假日、我们将在下周回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-san:

    否、我们没有此器件的 FMEA 或 EMC 结果。 但是、如果您对这些与 TPS54628相关的主题有任何具体问题、请随时提出。

    谢谢!

    Amod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amod-San:


    感谢您的答复。

    我将再次专门询问 FMEA 或 EMC。


    (1)您能否提供针脚开路、针脚对 VCC 短路、针脚对地短路故障模式分析信息?

    (2)您能否为噪声敏感节点或 Hi-Z 节点(例如 VFB、VREG5、SS)提供抗噪性估算数据或信息


    您有这些文档吗?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-san:

    我可以与设计团队查看 FMEA 或上面的第1点。 对于第2点、我们没有任何此类数据。 请在下周结束前向我提供有关第1点的信息。 如果您愿意、我们也可以通过电子邮件进行沟通、同时关闭此主题。

    谢谢!

    Amod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amod-San:


    感谢您的答复。
    我知道您没有(2)的文档。
    关于(1)、我想向您发送一封私人消息、其中包含我的电子邮件地址以及客户信息。
    我可以在向您发送朋友请求后向您发送私人消息吗?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-san:

    这是一个很重要的问题,他将会在这个星期内做出回应。

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-san:

    让我给您发送一封电子邮件。

    谢谢!

    Amod