This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:独立配置所需的元件

Guru**** 2507525 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449152/bq24133-components-needed-for-standalone-configuration

器件型号:BQ24133

工具与软件:

您好、TI 工程师!

我想将 BQ24133充电器电路的当前原理图(照片见下方)更改为独立配置。 我想移除电源路径电路、但仍想保留反向阻断 FET (Q4a1)、以便获得 VCHARGER 节点中的电池电压。 我也不需要对充电器进行输入电流限制。 这意味着我将不使用 RAC (R29)。 我只是想确认我可以删除哪些组件

1.我将删除 ACfet (Q4a2)、因为我只需要反向保护 FET (Q4a1)

2.由于 R29不会被使用,什么是 ACN 和 ACP 的连接? 是否仍需要 C29和 C30?

3.由于不会使用输入电流限制、ACSET 的连接是什么?

4. 由于没有电源路径、并且9V 输入电源适配器将直接连接到 PVCC、我是否只需要一个电容值为4.7uF 的大容量电容器(与 BQ24133数据表中的图10-5类似)?

5. 根据产品说明书、对于1A 的充电电流、我们需要一个6.8uH 的电感器。 如果电流介于1A 和2A 之间、建议值是多少?  3.3到6.8uH 之间的任何值?

谢谢!

Deniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deniel:

    如果未使用输入电流限制、请将 ACN 短接至 ACP、并将 ACSET 连接至 VREF。  不需要 ACX 上的电容器。  PVCC 上需要4.7uF 电容器。  对于小信号稳定性、需要输出 LC 乘积  

    必须介于15kHz 至25kHz 之间。  对于具有最低 Rdson 和最高效率的更小尺寸电感器、请使用3.3uH 或4.7uH。  为了实现更低的电感器电流纹波、从而实现输出电压纹波、如以下公式所示:  

    其中 D=Vout/Vin 且1.6MHz、使用6.8uH。

    此致、

    Jeff