This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610EVM:EMI 导通失败

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448894/bq24610evm-emi-conduction-fail

器件型号:BQ24610EVM
Thread 中讨论的其他器件:BQ24610

工具与软件:

你(们)好

您能否提供帮助并建议需要调整的内容。

因为 bq24610 EVM 会测试 EMI 导通故障

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    以下是一些建议:

    您是否可以在输入适配器连接到电路板的端子上添加2个0.1uF 0603或0805陶瓷电容器?

    您是否能够添加与低侧开关 FET 并联的缓冲电路?

    • 要确定缓冲器的大小、请观察 PH 节点上升沿和下降沿的纹波频率。 调整电容值、使 PH 节点上升沿和下降沿的纹波频率减半。

    此致、

    Christian。