请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC21750 工具与软件:
您好、TI 团队
我们在 IGBT 栅极驱动器设计中使用 UCC21750DWR、但即使 DESAT 引脚2直接短接至 IC 上的 COM 引脚3、也会遇到麻烦的 DESAT 故障。
- 当梯度放大器具有4ms 持续时间+/- 1200Apk 脉冲时、栅极驱动器性能良好
- 当梯度放大器输出电流高于180Adc 或200Arms 时、在以下条件下触发 DESAT
- DESAT 在 PCB 上引脚2短接至 COM 的引脚3处。 发生干扰性 DESAT 故障。
- 提升 DESAT 引脚以隔离 PCB 上的其余电路。 然后、DESAT 引脚会在 UCC21750的引脚3短接至 COM。 仍发生干扰性 DESAT 故障。
- 之后、移除集电极的 HV 阻断二极管、以进一步隔离开关节点(底部 IGBT 的集电极、也是顶部 IGBT 的发射极)。 仍发生干扰性 DESAT 故障。
我在 TI e2e 论坛上看到过类似的 DESAT 问题、我想知道根本原因和解决方案。
这是我们日程上的紧迫事项、如果您能方便地尽早答复、我将不胜感激。
谢谢!
Ye