This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27537:VDD12V 处的栅极电压

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27537

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449529/ucc27537-about-gate-voltage-at-vdd12v

器件型号:UCC27537

工具与软件:

如果在12V 电压下使用 VDD、是否仍保证栅极电压的电压值为电气特性(续)中的 VOH 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    感谢您就您关于 UCC27537的问题联系 TI。

    是的、当 VDD 为12V 时、VOH (OUTH、高电压)仍然是 VDD - 0.12V 的典型值。

    谢谢!

    William Moore