This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A01A-Q1:输出电容器

Guru**** 2577295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449283/tps62a01a-q1-output-capacitor

器件型号:TPS62A01A-Q1

工具与软件:

你(们)好

输出3.3V/1A 时的相应输出电容器值是多少?
数据表指南一个22uF、webench 指南两个22uF。
请推荐合适的电容值。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 3.3Vout/1A、推荐的 LC 组合为1uH、1*22uF 和27pF Cff。 但是、也可以使用1*10uF 或2*22uF、具体取决于瞬态和纹波要求。

    谢谢!

    进纸器