This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:对 MCU 进行编程时失败(电子保险丝损坏)

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448206/tps2660-fail-while-programming-the-mcu-broken-e-fuse

器件型号:TPS2660

工具与软件:

我们 在为客户开发的应用中使用 TPS26601RHFR。 我们对它进行了广泛的测试和滥用、它运行正常。 (反极性、脉冲高电流、短路等)

但是、当客户刷写控制电子保险丝的 MCU (STM32)时、总共有4个(共26个)电子保险丝发生故障。 仅小电流流过电子保险丝就会发生这种情况。 (4 -30mA)。

它们以相同的方式出现故障、在 RTN 和 GND 之间存在内部 MOSFET。 (发生故障后、RTN 在48V 时浮动、电子保险丝消耗大约15mA)。

我们在 MCU 和 tps2660之间的所有引脚上都进行10k、以保护 MCU。

MCU 上的内部上拉电阻用于将 FLT 拉至高电平。 (无外部电阻。)

在 MCU 编程期间、由于引脚的未知状态、电子保险丝是否可能发生故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leif、

    您能将原理图分享给我们吗?

    编程器和 MCU 之间是否连接了 TPS2660?

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    MCU 的电源是在 TPS2660之前获取的、因此即使电子保险丝已关闭、MCU 也有电源。 (通过降压转换器。)

    @可以为此目的获取私人联系人 T Ü V TI 吗? 我真的不能在这样的公开论坛中发布原理图。

     TPS2660没有完全像在典型应用中那样使用、因为该器件必须能够双向传递电流。 (每个器件两个电子保险丝。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leif、

    大家可以通过私人消息向我发送原理图。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发送编修。

    我想我们已经将这个问题追溯到 ESD。 他在使用该板时没有接地。

    如果问题仍然存在、我可能会再找您解答。

    谢谢!