This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:数据表中的 ISNS 计算

Guru**** 2518070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449350/ucc25660-isns-calculations-in-the-datasheet

器件型号:UCC25660

工具与软件:

您好!

我在 UCC256602的数据表(第54-55页)中看到了以下两项:

1-从黄色突出显示部分开始、电压 sqrt (2)•电流如何?

2-绿色突出显示:电阻(•电压电容)/(电压•电容)如何? 这不应该是没有统一的吗?

能否就这两点提供更多的说明? 您可以使用数据表的设计示例来演示计算结果。

谢谢你。

Ahmad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、

    是的、您回答正确。 我还发现了单位不匹配。 将在下一版本的数据表中进行更新。

    您可以阅读:

    1. 第一部分为 Ir_peak = sqrt (2) x Ir --> Ampere
    2. 第二部分:在 RISNS 表达式中将 VISNSpeak 替换为"ir_peak"。 所以、我们现在将得到以欧姆为单位的 RISNS。

    此致
    Hemanth