This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM828302:用于驱动小于1A 的负载时是否存在任何问题?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM828302, TPSM828301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449156/tpsm828302-are-there-any-issue-when-use-to-drive-a-load-less-than-1a

器件型号:TPSM828302
主题中讨论的其他器件: TPSM828301

工具与软件:

我想使用该器件来驱动小于1A 的负载。 我知道可以使用1A 版本的 TPSM828301、但我想 在我的设计中改用 TPSM828302。 是否会有任何问题或注意事项? 除了输出电流之外、两款器件之间有何区别? 数据表中显示的效率图仅特定于封装和输入电压、因此我假设这两个器件的效率相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Junnosuke:

    感谢您使用 E2E。

    TPSM828302在负载条件低于1A 时的运行方式与 TPSM828301相同。 效率也相同。 唯一的区别是数据表第6.6节中列出的高侧峰值电流限制。 这将是唯一的警告:在较高的电流下触发过流保护。 此外、输入电源应足够大、以便在负载短路或更高的情况下提供足够的电流。

    此致、

    Andreas。