This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200EVM-02:PGND 和 AGND 之间的隔离

Guru**** 2812115 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448051/lmg5200evm-02-isolation-between-pgnd-and-agnd

器件型号:LMG5200EVM-02
Thread 中讨论的其他器件:LMG5200

工具与软件:

您好!

我对评价委员会的不同地面潜力有疑问。 正如我从原理图中看到的、如果我拆焊 R10、则不应再连接 GND 和 PGND。 半桥功率级(LM5200)可用于隔离式应用。

但是、在拆焊 R10后、我仍然测量 GND 和 PGND 之间的连接(短路)、而没有任何东西连接到评估板。 该电路板以前未使用过。 我是否需要从电路板上断开其他元件以便不再连接 GND 和 PGND?

此致、

最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    AGND 和 PGND 引脚在器件内部电气连接、因此这些网络之间将始终存在短路。 当电路板上未安装 LMG5200且仍需要在这两个接地端之间进行连接时、R10网带非常有用。

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    跟进 John 的观点:

    器件上的 AGND 和 PGND 相互隔离、可防止高电流 PGND 环路产生的噪声进入 LI 和 HI 数字信号路径。 但是、AGND 和 PGND 必须通过开尔文连接在外部连接在一起、因为数字信号仍然以与功率 FET 相同的接地端为基准。 断开 AGND 和 PGND 将导致器件无法按预期运行。 该器件旨在用于隔离式拓扑、但器件本身都以同一接地端为基准。

    谢谢!
    Zach  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 这解决了我的问题。

    此致、

    最大值