This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56428:Lable 和数据表之间的 MSL 差异

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449170/tps56428-msl-discrepancy-between-lable-and-datasheet

器件型号:TPS56428

工具与软件:

在 IQA 过程中、我们发现 TPS56428RHLR 标签上指示的 MSL 与数据表中指示的 MSL 不匹配。  

您能否确认此组件的正确 MSL 并澄清是否进行了任何更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查发现此产品的 MSL 级别今年已更新。 以前、级别为2级。 由于出厂 MSL 级别升级是一种优化过程、而且产品本身没有变化、因此不会针对此更改发布 PCN、仅会更新数据表。 您收到的产品是从2022年8月开始的。 本产品是在更新 MSL 级别之前生产的、因此它显示为级别2是正常的。 谢谢你。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否所有产品都是在2024年之前生产的 MSL2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看的系统显示、变更申请是在2022年底提交的、但由于涉及多种产品、这款产品可能有延迟。 通常以 DS 的修改时间作为标准。 但是、不排除某些产品在2024年之前是 MSL 级别1、因为过渡需要一段时间。  但 在24日终了时生产的新产品必须符合 MSL 1级。 谢谢。

    奥罗拉