This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65261:为电源序列 TPS65261设置使能引脚

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446963/tps65261-set-enable-pins-for-power-sequence-tps65261

器件型号:TPS65261

工具与软件:

你好。 我将使用 tps65261获得1V、1.8V 和3.3V 输出、并想执行电源排序。

也就是说、我需要先设置1V、然后设置1.8V、最后设置3.3V 线路来唤醒。 因此、我要将 VIN 连接到 enable1、将1V 连接到 enable2、将1.8V 线路连接到 enable3。 但 EN1/2/3低电平输入电压电平规定为1.15伏、也就是说、当我连接1V 线路以启用2条线路时、BUCK2输出将不会激活。


我想通过在线路上串联一个二极管来解决这个问题、并获得高达1V+二极管压降。 您认为这是一个充分的解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我会在这些日子里检查并回复您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    如果您拉高电平模式、TPS65261具有自动加电/断电序列、这将是您应用的最佳选择。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  我有点急了。 当我向下滚动页面时、我看到了它。 但是这里也没有关于 EN3引脚连接的信息。 为了实现自动电源排序、我在不使用上拉电阻器的情况下将 EN1和 EN2引脚直接连接到 V7V 引脚、因此我制作了 buck1->buck->buck3序列。 但我无法理解我应该将 EN3引脚连接在何处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Enes

    您可以参阅数据表 ta-7-2。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我没有确切地解释它。 我无法理解 EN3引脚的连接。 表中提供了 MODE、EN1和 EN2连接、对于 EN3、显示了"用于按顺序启动/停止降压稳压器"的说明。 我不明白这是什么意思。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enes:

    这意味着、如果 EN1和 EN2已根据您需要的序列被拉高/拉低、EN3将决定第一个电源轨何时出现。 有关更多详细信息、请参阅图7-9。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sir okey ı 了解。 如果 EN1和 EN2已设置、EN3的顺序已经清楚、我可以理解。 但是 、我不确定 EN3连接。 我应该接地还是连接 Vcc? 或者应该将其保留为未连接? 否则、在悬空的情况下、引脚会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enes:

    请参阅以下答案: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management---internal/f/power-management---internal-forum/1069089/tps65261-mode-pin-and-en-pins?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS65261%252525252525252520Sequence#

    如果您不需要外部信号来控制 EN3、只需将 MODE、EN1、EN2、EN3悬空即可获得自动序列。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链接未打开。 我的问题没有解决。 我想你说的是错的。 表7-2中给出了自动序列应如何进行连接并且引脚不应悬空、但该表中未指定应如何处理 EN3。 我的问题正是关于 EN3的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    ENx 引脚具有内部3.6uA 电流源、因此 EN 引脚可以悬空以自动为转换器上电。 这意味着可以将 EN 悬空假定为高电平状态。 谢谢!

    BRS

    卢西亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢。 我明白了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴知道它可以提供帮助。 如有任何进一步的问题、请随时告知我们。 谢谢!

    BRS

    卢西亚