This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:关于我的 webench 设计中的 FET 的问题

Guru**** 2575595 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146, CSD19534Q5A, CSD19537Q3, LM5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449110/lm5146-question-about-the-fets-in-my-webench-design

器件型号:LM5146
主题中讨论的其他器件: CSD19534Q5ACSD19537Q3LM5013

工具与软件:

电气 BOM 表明 FET 为 M1和 M2、制造商为 NA、器件型号为 IdealFET。 那么、很明显、这是不正确的、FET 不存在或不在数据库中。 他们提供的唯一参数是 VDSMax 为200V、IdsMax 为7.251安培。

好的、我想我必须找到我自己的 FET、但这里是我的问题、没有其他有关这些的设计数据、当我查看原理图时、似乎这些是基于原理图符号的 N 沟道耗尽模式。 如何验证是否正确?

问题中的设计说设计:4 LM5146QRGYRQ1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    我不知道为什么 WEBENCH 不选择 FET。 LM5146是一款额定电压为100V 的器件、因此100V FET 应该会很好。

    如果您可以填写 LM5146快速入门计算器、我可以检查您的设计并推荐一些 FET。

    https://www.ti.com/tool/LM5146DESIGN-CALC

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们唯一的关键问题是此电源用于各种电动叉车、我的电源电压可以是9至80V、通常为24伏、我们需要大约3.5A、因此我们输入5伏。 除此之外、没有什么关键。 当我输入这些参数时、忽略其他参数、我得到两个不同的 FET、NVMFS6B25和 NVMFS6B14L、这两个 FET 在经销商处都被标记为已停产。 但它确实部分回答了我的问题。 这两个部分为 N 沟道。 数据表原理图符号看起来像耗尽模式、计算器中的晶体管也是如此、但未明确标注。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    数据表包含功率 MOSFET 的符号。 请咨询 onsemi 以查看是否可更换 B25和 B14 100V FET (如果需要 Q 级)。 另外、TI 还有 CSD19537Q3、CSD19534Q5A 100V 商业级 FET。

    请注意、如果负载仅为3.5A、您可以在此处使用转换器(具有集成 FET)、例如 LM5013。

    此致、

    TIM