This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2775:LM2775

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448502/lm2775-lm2775

器件型号:LM2775

工具与软件:

您好、TI 专家:  

我目前正在设计 USB OTG 电源;LM2775是很好的选择。 但我注意到了一些我无法完全理解的东西。 在 LM2775数据表的" 8.2.2.4建议的电容器类型。"  它说" 更改输出电容器可能还需要更改飞跨电容器和/或输入电容器、以保持良好的整体电路性能。 "第(15)页也说、  "更改输入电容器可能还需要更改飞跨电容器和/或输出电容器、以便保持良好的整体电路性能。"  第(15)页。

1.增加 输入和输出电容是否需要减小或增大飞跨 电容?  

2.按建议, CIN = COUT = 10 µF (10V 0402情况)和  C1 = 1 µF (10V 0402情况) . 我还添加了 4.7 µF (10V 0805外壳) 输入和输出端、但保持飞跨 电容器(C1) 和以前一样电路是否会继续运行良好?

我们非常感谢您提供任何信息。

ZHIYAR Tahir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ZHIYAR:

    如果变化不大、例如 Vin=100uF、Cfly 为1uF。 没关系。 您希望更改什么电容、为什么不遵循建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nini Zhong、  

    感谢您的回答!  

    推荐的电容器保持不变、只是增加了  4.7 µF (10V 0805外壳) 负瞬态电压。 因为这样可以使其更稳定(更好的线路和负载瞬态)并且(更低的输出纹波电压)。

    这背后的理论/解释是什么"如果没有发生很大的变化、例如 Vin=100uF、Cfly 为1uF。 这就好了。" 方框图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您的设计没问题。 请参阅数据表中的8.2.2.3说明。