请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25886 工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
目前、我们 在设计中使用 BQ25886RGER。

输出电压设置为8.6V、但有时我们在未连接电池的情况下使用 USB_VBUS 为电路板供电时、在 VSYS 上只能看到6.4V。 能不能就根本原因给我们提供帮助
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.