This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:VSYS 突然降至6.4V

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448321/bq25886-vsys-suddenly-dropping-to-6-4v

器件型号:BQ25886

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

目前、我们 在设计中使用 BQ25886RGER。  

输出电压设置为8.6V、但有时我们在未连接电池的情况下使用 USB_VBUS 为电路板供电时、在 VSYS 上只能看到6.4V。 能不能就根本原因给我们提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在下周早些时候与您联系。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 BQ2588x 原理图检查清单、请访问 e2e.ti.com/.../faq-bq25883-faq-bq2588x-schematic-review-and-layout-tips-for-bq25882-bq25883-bq25886-and-bq25887。

    当电池直接连接到 BAT 引脚至 GND 时、BQ25886是否能够正常工作?

    谢谢!

    宁。