This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61224:升压至高达6V?

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV61224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444736/tlv61224-boost-up-to-6v

器件型号:TLV61224

工具与软件:

 在 VIN = 2、8v 时、TLV61224存在问题、创建的 Vout = 5、9v。 根据规格、这是不可能的...

什么原因可能导致这种情况、我如何解决这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joris、

    恐怕器件只能支持5、5V 输出、而5.9V 超出范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们讨论的是同一个器件吗?

    数据表规格:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、Joris、您是否观察到 Vout =5.9V? 目标应该是3V。 您能展示一些波形吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini、

    是的、这是整个问题。 根据数据表、不应将 Vout 设置为高于3V。

    遗憾的是、我无法直接访问示波器/数据记录器。 当我可以在哪里查看示波器时应该在哪里检查波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你可以借用一个吗? 因为在没有任何波形的情况下很难检测到问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Schoot:

    我会离开办公室的未来几天,如果你有更新,请消息我. 我会在办公室回来后回复。  现在结束该主题。