This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1685:TPS16851最大输出电容

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448875/tps1685-tps16851-maximum-output-capacitor

器件型号:TPS1685

工具与软件:

您好!

您能否提供一些用于确定 最大输出电容的规格(即使是初步规格)。

Cauer 热模型将是理想的。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们必须将浪涌电流限制在0.56A 以下。 您可以轻松为电容器充电、最大电容可达几毫法拉。

    此致  

    Kunal Goel