This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:关断电流

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443476/tps22810-shutdown-current

器件型号:TPS22810

工具与软件:

您好!

在 VIN=5V (-40C 至+85C)时的表7.5中、写入的关断电流为:

TYP = 0.5uA (500nA)

最大值=2.3uA

在图2中、在相同条件(典型值、VIN=5V@85C)下、可以看出电流大约为50nA

如何解决这个矛盾?

谢谢!

Arkadi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arkadi:

    我检查上的字符数据以供参考。 Vin = 5V、Von = 0V @85C 时的实际关断电流看起来会按图2中所示的顺序。 表7.5中使用了非常高的裕度来提供典型值和限制。

    此致、
    Arush