请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5148 Thread 中讨论的其他器件:LM5146
工具与软件:
你(们)好
您能否针对以下规格提供任何建议的解决方案?

还请推荐任何 MOSFET 解决方案或参考设计:)
感谢您的帮助!
BRS
Brian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Brian、您好!
对于12V/8.3A 设计、请查看 LM5146 EVM ( https://www.ti.com/tool/LM5146-Q1-EVM12V)。Fsw = 400kHz 时、此 EVM 为12V/8A (使用100V MOSFET)。 请注意、对于75V 最大输入电压、80V 控制器可能有些紧固、因此建议使用100V 控制器。 另一个优势是 LM5146可驱动标准逻辑 FET。
对于5V/10A 设计、您可能需要查看 LM5146数据表中的设计电路#1、即5V/12A/3000kHz: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5146.pdf#page=36。
此致、
TIM