This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54821:VOUT 在没有 VIN 的情况下供电

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448472/tps54821-vout-powered-without-vin

器件型号:TPS54821

工具与软件:

你(们)好

  我想让 TPS54821在 VOUT、VIN=12V 条件下生成5VDC、由于需要测试、我需要直接向 VOUT 提供外部5V 电压、VIN 将断电、所以我是否可以这样做? 它是否会损坏 TPS54821? 谢谢。