This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:PGTH 引脚问题

Guru**** 2390330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444356/tps25947-pgth-pin-issue

器件型号:TPS25947

工具与软件:

尊敬的先生:  

是否可以打开 PGTH 引脚?  如果此引脚打开、会发生什么情况? 它可能会对以下电路设计造成任何损坏?  

PS、当交流适配器 pup in (20V)、 TPS25947 VIN PIN;V0UT PIN; PGTH 引脚时、三个引脚损坏。  

(只发生了一个 M/B)  

如果此引脚不能打开、 建议使用哪些 R4&R5值? (VIN 20V; VOUT 20V)  

谢谢、此致、  

Bryan  

 e2e.ti.com/.../TPS259474A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    如果不使用 PG、则 PG 可以保持悬空、并且 PGTH 可以接地。 即使 PGTH 保持悬空、也不会造成损坏。 它只是比较器的输入。

    (只发生了一个 M/B ) 

    故障率是多少? 产品是否处于主要生产阶段? M/B 代表什么?

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白了。

    故障率非常低、有3个 NB 模型(大约为 M/B 的单节)。  

    只有一个型号的一个 M/B 已损坏问题。  

    用于 NB 的 M/B (主板)  

    感谢您的答复。

    Bryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    我还有一个问题:  

    我们检查了两个模型:  

    当 JDC_AC (适配器)通过 LM5050 VOUT VA2 (20V)插入、该 VA2连接到 U79 (TPS259474A)引脚6 VOUT  

    U79 (TPS259474A)的引脚5 (VIN)上存在大约0.36V 的漏电压  

    是否有解决此问题的解决方案?  

    谢谢、此致、

    Bryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    Vout 到 Vin 会有一些 uA 的泄漏、由于 EN 的电阻梯、大约为210k Ω 或电阻。 这很可能会导致输入电压为0.36V。  

    如果这确实是导致该电压累积的原因、您可以降低总电阻以减少该电压累积。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    您可以降低总电阻来减少此电压累积。  

    你的意思是,我可以尝试把 PR466从10K 更改为1000 ;把 PR465从100K 更改为10K ,对吗?

    谢谢、此致、

    Bryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    我想到的是 OVLO 引脚电阻分压器导致电压累积的漏电流。

    您可以通过移除上拉电阻器来验证这一点、看看这是否会导致电压累积。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    我删除了 上拉电阻 PR468 (200K)  引脚5 (VIN)电压从0.36V 变为0.46V  

    您是否有任何其他我可以尝试再次测试的解决方案?  

     

    谢谢、此致、

    Bryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    请告诉我,如果这个 Vin 引脚漏电压(由 从 Vout 到 Vin 的漏电流引起 )不能固定。  

    谢谢、此致、

    Bryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    Vout 至 Vin 的泄漏无法降低。 它将保持在 uA 顺序、我怀疑这会将输入电压累积到您看到的电平。  

    这种泄漏无法减少。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    好的、我明白了。

    谢谢、此致、

    Bryan