This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS723:TPS72301DRVR AMP;TPS72301DRVR 延迟

Guru**** 2509045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448364/tps723-tps72301drvr-tps72301drvr-delay

器件型号:TPS723

工具与软件:

您好!

我需要 知道如何通过 负电源轨转换器 TPS72301DRVR 和 TPS72301DRVR 或任何其他方式确定延迟?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adnan、

    您能解释一下延迟是什么意思吗? 您是否在 SPICE 中为  TPS72301DRVR 运行仿真 并需要确定一些信号的延迟? 是否要计算延迟? 您是否有可以分享的一些仿真/原理图/范围截图/结果?

    此致!
    Jaime

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试计算负电源轨稳压器产生的延迟、我打算使用微控制器对这些稳压器进行控制。 我正试图找到他们的操作延迟。  根据使能脉冲看到负电源轨输出需要多长时间? 系统中需要时间排序、我想 知道负 rial 调节器操作延迟、以便能够对它们进行正确排序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adnan、

    听起来您正在询问该器件的启动时间。 这是要澄清的一点、您是要询问从 EN 引脚被拉高 到 Vout 开始上升的延时时间、还是要询问从 EN 引脚被拉高到 VOUT 达到标称值的时间。

    通常、与器件的实际启动时间相比、从 EN 高电平到 Vout 上升的延迟极小。 启动时间通常由输出电容和 NR 引脚电容决定。 电气特性具有典型的启动时间规格、如下所示。

    下图显示了2.2uF Cout 和0uF Cnr 的典型启动时间约为200uS、2.2uF Cout 和0.01uF Cnr 的启动时间约为500uS。 对于较低的 Cout 值、您可以预计启动时间更短。

      

    降噪引脚上的 CNR 也会影响启动时间。 这是由于在电压基准的输出端形成了 RC 滤波器。 由于输出电压在启动期间会跟踪基准电压、因此降低电压基准上升时间反过来会增加启动时间。  

    您可以参阅 LDO 基础知识:噪声–降噪引脚如何提高系统性能中的图5 、了解 CNR 的微小变化会如何显著影响启动时间。  

    此致!
    Jaime