This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:原理图审阅

Guru**** 2518710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445324/tps546d24a-schematic-review

器件型号:TPS546D24A

工具与软件:

您好!

我们有2个需要您帮助审查的设计。

原理图中的器件型号应该是 TPS546D24A、请忽略拼写错误。

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-55_5F00_Tps545d24_5F00_P1V25.pdfe2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-56_5F00_Tps545d24_5F00_P0V8.pdf

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    本周将发布回复。

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    您能否帮助填写设计电子表格? 这将有助于我们简化审查过程。

    https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-VYr2Rrk4jh/01.00.00.00/slurb01.zip

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoya:

    有关4电源轨 Excel、请参阅 bewlo。 谢谢!

    e2e.ti.com/.../TPS546D24A_5F00_0V8.xlsxe2e.ti.com/.../TPS546D24A_5F00_0V8A.xlsxe2e.ti.com/.../TPS546D24A_5F00_0V89.xlsxe2e.ti.com/.../TPS546D24A_5F00_1V25.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我注意到您在 Excel 工作表中输入了20 x 47uF 的输出电容器、但我在原理图上看不到它们。 您能否确认这是否正确? 如果是、则没有问题。

    对于0.8V 电源轨、由于它在单相下运行、请将 MSEL2短接至 GND 或使用0欧姆电阻器填充底部电阻器(R1100)。

    对于1.25V 电源轨、由于它在两相模式下运行、请将 MSEL2短接至 GND 、并且您可以 DEPOP R1133。

    其他一切看起来都很好。

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoya:

    感谢您发送编修。

    我对默认输出电压仍有疑问。 我发现表7-12/7-13 VSEL 可以设置 默认输出电压。

    如果我们需要在 Vout=0.8V 和 Vout=1.25V 上设置默认功耗。

    如何设置 VSEL 分压电阻器? 我对表 7-12/7-13的 设置感到困惑。 它是否还需要与其他寄存器设置匹配?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    要将 Vout 设置为0.8V、您需要一个连接到 AGND 的14.7k Ω 电阻器。

    要将 Vout 设置为1.25V、您需要使用一个连接到 AGND 的82.5k Ω 电阻器。

    下面是一个将 Vout 设置为0.75V 的示例:

    但是、Excel 计算器中的第二个选项卡("引脚检测编程")可帮助您完成此操作、因此您无需 参考 表格自行进行计算。  

    谢谢!
    Tomoya