This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:LED 亮起时的电池组和电池电压不准确

Guru**** 2647185 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447213/bq40z50-r2-pack-and-batt-voltage-inaccuracy-when-leds-on

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50EV2400

工具与软件:

大家好、我们在4S6P 生命周期中使用了 bq40z50。我们发现电池组和电池电压感测测量都受到 LED 操作的影响。  我们使用5个 LED、我相信其亮度几乎达到了最高水平。  我们有 bz40z50-R5固件。  我编译了以下测量值、这些测量值显示电池包和电池电压比在 LED 关闭的情况下的实际测量值低40-50mV (请注意、此未校准)。  然后在打开 LED 的情况下、电压沿相反方向摆动、使其读数高于实际值。  因此、在有/没有 LED 运行的情况下、它们会有100mV 的不同、这是否正常?

开路电池电压 测量(SD3045) EV2400 差动
电池电压 OC 13.375. 13.327. 0.048
电池组电压 OC 13.376. 13.333. 0.043
BATT 电压 OC - LED 亮起 13.36. 13.42. -0.06.
PACK 电压 OC - LED 亮起 13.359 13.416. -0.057

如果有任何疑问、我想由 LED 产生的额外接地引脚电流会导致检测到的电压略微下降。  是否存在一些内部补偿?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    您能否确认这是使用 bq40z50EVM 还是定制电路板完成? 此外、这个问题是否可以在多个单元上重现?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这是一个定制电路板。  实际上、我没有用于测试的 EVM、但这是一个好主意。  是的、它至少可以在我目前测试过的两个电路板上重现。  我还验证、当我直接在 bq40z50 IC 上的 PACK+和 VSS 引脚上进行探测时、测量值没有变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    很好理解、我看到上面提到校准没有在这上面完成。 如果校准完成、从仪表看到的结果是否有任何差异?

    另外、如果您共享原理图文件、我们可以确认硬件。

    此致、

    Anthony