This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25820:电路设计、电流输出 CAN##39;t REACH

Guru**** 2663045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447149/tps25820-circuit-design-current-output-can-t-reach

器件型号:TPS25820

工具与软件:

您好!

客户电路设计如下、但输出电流仅为大约900m、无论是 CHG 端为5V 高电平、未连接到100k 直接上拉测试还是仅连接900mA 输出、都进行了测量。

请帮助了解设计是否有任何问题、谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以知道终端应用是什么吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电动自行车仪表板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arabella,  

    我看不到原理图有任何明显的问题。  

    输入电源电流是多少? 此外、所使用的灌电流器件是什么?

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya Khedr:

    感谢您的答复。  客户使用5V 稳压电压源进行电源供电。 电流限制为2A。

    非常感谢

    Arabella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arabella,

    测试使用哪些灌电流器件? 您是否观察到了多个器件或特定器件的相同行为?

    此致、  

    Aya Khedr