This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:有关使用 BQ27z746充电异常的查询

Guru**** 2532000 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448194/bq27z746-inquiry-regarding-charging-abnormality-with-bq27z746

器件型号:BQ27Z746

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们目前遇到一位客户报告的 BQ27z746存在问题、其中充电行为出现异常。 观察到的细节如下:

  1. 完全相同 :-26196mA
  2. 触发 PF
  3. SBS 屏幕异常 :SBS 屏幕中的其他字段也会显示不规则数据。
  4. SUV 和 SOV 触发器

此电子邮件附件是 GG 文件、用于进一步分析。 您能否帮助我们确定此问题的根本原因并提供解决该问题的任何建议?

非常感谢您协助解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您希望我在这里探讨什么问题、为什么发生 PF、为什么触发 SOV 和 SUV、或为什么 ATRate 为-26196mA? 此外、为了在此处找到根本原因、我需要一个显示此行为的日志文件。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    电池组尚未启动充电和放电测试、因此目前没有可用的日志文件。 它仅在测试前读取寄存器状态。 除了上述问题外、SBS 中的许多值似乎也不正确。

    复位后、一切都恢复正常、当前无法重现异常状态。

    导致这种数据异常的可能原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这是预期行为。 每当您更新闪存参数时、建议重新启动电量监测计、以便算法实现算法中新配置的值。  

    此致、  

    Robert。