This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:PF 设置

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070A, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447611/ucc28070a-pf-setting

器件型号:UCC28070A
Thread 中讨论的其他器件: UCC28070

工具与软件:

嗨、团队:

 我的客户表示他找不到如何在 Excel 应用程序设计工具中设置 PF 值。 你有什么建议吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!  

    Excel 工具中没有用于设置 PF 值的输入。  由于这是功率因数校正器、因此假定所需的 PF 将尽可能接近1。  
    是根据此假设完成的。

    如果设计正确、在满负载和任何输入线电压下、PF 通常大于0.99。  

    此致、

    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好专家,感谢您的供应。 我们是否有采用此器件的2kw 参考设计? 我的客户发现、Excel 工具可能专注于小功率设计  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!  

    UCC28070A Excel 设计工具应该适用于任何输出功率级别。  
    但是、它偏置到了85Vrms 至265Vrms 的"通用输入"范围设计、并在该输入范围的计算中建立了设计假设。

    因此、当输入电压范围仅为高压线范围(例如170Vrms-265Vrms)时、该工具会针对组件值提出一些错误的建议。  尤其是、建议的电感器值通常过低。   请使用 UCC28070A 数据表设计流程以获得准确的值。  

    我找不到任何2kW 参考设计或附近的任何内容。  有一个针对 UCC28070的800W 无桥参考设计:  https://www.ti.com/tool/PMP40261 。  我确信能够将其调节到2kW。

    此致、
    Ulrich